SKFs årsredovisning 2024 publicerad online; betydande milstolpe för koldioxidminskning nådd

AB SKF har idag publicerat sin årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2024 på koncernens webbplats. Rapporten fokuserar på SKFs värdeskapande för kunder, aktieägare och andra intressenter genom att beskriva koncernens strategiska omvandling, operativa utveckling och ekonomiska resultat. Betydande förändringar utgörs av den uppdaterade ersättningsrapporten, som ökar transparensen, och en utökad hållbarhetsrapport.

”Även under 2024 genomförde vi målmedvetet vår strategi för att bli ett ännu starkare bolag. Den process som har inletts för att etablera en oberoende fordonsverksamheten är ett tydligt exempel på en värdeskapande åtgärd. Jag är övertygad om att vi idag har bättre förutsättningar att nyttja möjligheterna till lönsam tillväxt när efterfrågan återhämtar sig, säger Rickard Gustafson, vd och koncernchef.

Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten beskriver också framstegen mot SKFs mål att minska utsläppen inom kategori 1 och 2 med 95% till 2030 med 2019 som basår. 2024 uppnåddes en minskning på 59%, vilket är betydligt mer än det SBTi-godkända (Science Based Targets initiative) målet på 43% minskning. Under 2024 intensifierade SKF sitt hållbarhetsarbete genom att minska utsläppen inom kategori 1 och 2 med 32%, vilket kan jämföras med 18% året före.

Utöver dessa åtgärder har SKF gjort stora framsteg när det gäller användningen av förnybar energi. 2024 kom 72% av den el SKF förbrukade från förnybara källor, en ökning från 64% 2023. Detta är också ett viktigt framsteg i SKFs åtaganden inom ramen för initiativet Renewable Energy 100 (RE100), som syftar till att 100% av den el som köps ska komma från förnybara källor senast 2030.

”De framsteg vi gjorde under 2024 är en betydande bedrift som tydliggör vårt åtagande att uppnå våra hållbarhetsmål. Detta och andra framsteg hade inte varit möjliga utan det hårda arbete och engagemang som SKFs medarbetare världen över har visat prov på under hela året, säger Rickard Gustafson.

SKFs årsredovisning och hållbarhetsrapport kan laddas ner på https://investors.skf.com.

Aktiebolaget SKF
      (publ)

AB SKF är skyldigt att offentliggöra denna årsredovisning enligt lag om värdepappersmarknaden. Rapporten lämnades, genom nedanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 7 mars 2025 kl. 13.00 CET.

Göteborg, 7 mars 2025

För mer information vänligen kontakta:

Press Relations: Carl Bjernstam, +46 31-337 2517; +46 722 201 893; [email protected]
Investor Relations: Sophie Arnius, +46 31-337 8072; +46 705 908 072; [email protected]

Sedan 1907 har SKF tillverkat några av världens mest innovativa lager, tätningar, smörjsystem, lösningar för tillståndsövervakning samt tjänster för att minska friktion. Mindre friktion innebär att energi sparas, och genom att minska den gör vi industrin smartare, mer konkurrenskraftig och mer energieffektiv vilket bygger en mer hållbar framtid där vi alla kan göra mer med mindre. SKF finns representerat i omkring 130 länder och har runt 17 000 distributörsplatser världen över. Försäljningen 2024 uppgick till 98 722 MSEK och antalet anställda var 38 743. www.skf.com 

® SKF is a registered trademark of the SKF Group.